This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC161P997:DAC161P997无故地进行了分段

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC161S997

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752847/dac161p997-dac161p997-breaks-down-without-reason

器件型号:DAC161P997
主题中讨论的其他器件:DAC161S997

 我有一个将24V (LOC+)转换为5V 的转换器和一个将5V 转换为3.3V 的 LDO。 发生的情况没有任何原因、例如让 DAC (LOC-)的输出引脚悬空或通过100欧姆将其接地、或者有时当我将器件连接到电源时、它开始消耗比使用更多的电流。 但这不是肯定的,我做了100次所有这些事情,99次都没有发生。无论如何,如果 一切停止工作。 当我检查环路和这些转换器输出之间的电压差时、我看到电压大约为20V。但环路更有可能是-20V (负)、如果我用新的 DAC 更改、一切都正常。 奇怪的是、任何东西都不会因此而损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很难准确地了解导致这一问题的原因。 发生这种情况时、3.3V 电源和24V 转5V 直流/直流电压仍然是正确的电压?

    如果您将负载与电源串联、回路电源和 OUT 引脚之间的电压差为20V、我不会感到意外。

    您是否能够提供完整的原理图供查看。 我注意到的一点是、您的 COMA 和 COMD 以不同的接地端为基准。 什么"GND"和"AGND"?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在测量这些转换器的回路和输出之间的电压、它们大约为20V。 也许这是正常情况、但我中断了我的所有 DAC、所以我订购了新 DAC。 直到我得到他们,我不能说什么。 但我知道该器件无法正常工作。 我用星型接地来表示噪音。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我看不到原理图中会损坏 DAC161S997的任何内容。 根据您提供的信息、很难说出可能发生的情况。 您是否计划使用新器件进行测试? 如果是、您可以提供更多详细信息。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amy 万用表是否会导致这种情况? 例如差分负载。 我是一个像糖果一样的消费达16节电池的人
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    万用表不会导致问题、因为它只是环路中非常小的串联电阻。 该器件可在负载变化时保持电流调节。

    您是否能够始终如一地重现问题? 如果是、您能否在看到器件损坏之前提供有关您所做操作的详细信息?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一个 DPDT 开关、用于将4-20mA 输出更改为0-10V 如果我在器件仍处于打开状态时进行更改、dac161会受到损坏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这可能会导致某种类型的瞬态、从而损坏器件。 如果在器件开启时未切换输出、则器件不会损坏、对吧?

    在进行此开关时、我会监控 VA、VD、base 和 OUT 上的电压、以查看您是否可以确定问题。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我找到了一个开关解决方案、但我需要询问其他问题。 我拥有的唯一引脚是 loop-和 loop+。 我没有任何其他引脚进入。 这意味着我没有任何其他接地入口。DAC161S997提供接地端对吗? 我没有隔离器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否将您的解决方案分享给您看到的损坏? 如果其他人尝试类似的交换机配置、可能会有所帮助。

    这是正确的、只有 LOOP 和 LOP+应该连接到电源和负载电阻器。 LOP+应连接到电源的高侧、LOP-应通过负载电阻连接到低侧。 DAC161S997本地接地的电压与电源接地的电压不同。 操作不需要隔离。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才使用了另一个用于0-10V 输出的 DAC。 非常感谢您的帮助。