This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:适用于 RTD 应用的 IC

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756266/ads1220-suitable-ic-for-rtd-application

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好!
℃ ℃℃的、OPA 或 INA IC 在-40至650 μ A 范围内可满足+/-5k Ω 的精度、在650至950 μ A 范围内可满足1%的误差? ℃PT200并扩展至950 μ F、因此需要感应四个 RTD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!


    对于感应四个 RTD、我认为更合适的器件是 ADS124S08。 有12个输入通道和一条 AINCOM 线、可用于进行比 ADS1220更多的测量。

    我尚未对预期误差进行分析、误差在很大程度上取决于基准电阻器和 RTD 本身。 但是、我认为 ADS124S08是最适合您应用的器件。 如果您查看数据表、可以看到一个示例应用设计、用于 RTD 测量并进行一些计算

    此外、还提供了使用 ADC 设置 RTD 测量的基本指南。 您可以在以下链接中找到它:

    www.ti.com/.../sbaa275.pdf


    吴约瑟