This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:ADC128D818

Guru**** 2924280 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756179/adc128d818-adc128d818

器件型号:ADC128D818

我们使用 ADC128D818将传感器的输出转换为数字。

       1、该芯片是否具有内部采样保持 电路。 它将在需要时控制采样?

       这里、ADC128D818具有内部温度传感器。

  •  此传感器是否会监控 电路板温度、结温或外部环境温度?

      输出数据存储在寄存器中。 假设一 段时间后我想要数据、 是否可以从寄存器中读取而不再次进行转换?

Varshini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瓦尔希尼


    当您询问器件是否会控制采样时、我不确定您的想法是什么、但 ADC128D818没有采样保持功能。

    内部温度传感器集成在器件的裸片中。 它可能是基于基于二极管的电压进行的温度测量、尺寸不匹配、并驱动电流来产生 PTAT 电压。 该温度传感器将测量裸片的结。

    输出数据应保持在通道读数寄存器上、直至下一次转换完成。 这可能是09年使用寄存器设置的单次转换、但如果使用某种连续转换、我认为这不会有帮助。

    请告诉我这是否有助于澄清问题。 如果我错过了一些内容、请在后面添加其他问题。


    吴约瑟