This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8588S:ADS8588S:SPI 接口的隔离器通道数

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/756082/ads8588s-ads8588s-the-number-of-isolator-channels-for-spi-interface

器件型号:ADS8588S
主题中讨论的其他器件:ISO7762

大家好、团队、
我们的客户 希望将 ADS 8588S 与 SPI 接口配合使用。
请 告诉我  所需数字隔离器的通道数。
如果您有推荐的隔离器、请与我分享器件型号。

此致、
顺锡克·戈雅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Goa-San、

    下面链接的电路文档中提供了一个有关如何隔离相似器件的示例。  如果仅使用 DOUTA 输出数据、则4通道隔离器将正常工作。  如果如数据表图69所示同时使用 DOUTA 和 DOUTB、则您将需要至少5个具有2个输入(SCLK、/CS)和3个输出(DOUTA、DOUTB、FRSTDATA)的隔离式通道。  ISO7762非常适合此应用、如果需要、可将第6个通道用于繁忙线路。  当 ADS8588输出进入三态时、可使用上拉/下拉电阻器将输出设定为已知电平。