This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1306M25:工作频率低于5MHz

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738553/amc1306m25-operation-below-5mhz

器件型号:AMC1306M25
主题中讨论的其他器件:ADS1201AMC1204

大家好、团队、

但愿你一切顺利。 当您有机会时、请查看以下客户问题:

我们需要在20至200kHz 范围内(而不是5MHz 至20MHz 范围)调节 PWM 时钟频率。

我还记得使用这个芯片进行调试、我认为我能够使用时钟频率低于5MHz 的芯片。

是否有硬件工程师可以确认 AMC1306芯片在一定程度上能够以低于5MHz 的频率运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randhir、

    我们无法保证数据表规格之外的任何内容、通常情况下、电桥中开关的 PWM 频率远低于调制器的采样频率。 您使用什么作为数字滤波器? 假设使用同步滤波器、阶数是多少? 您计划使用什么 OSR?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    在搜索器件时、我偶然发现了 ADS1201 Δ-Σ 调制器、这是一个旧器件、因此我担心在设计中使用它、但它看起来与我需要的非常相似(因为它允许20kHz 至1MHz 的 MCLK 频率)。 由于数字时钟和数据线路上使用的隔离存在一些限制、我的目标是实现100kHz MCLK。 我向您保证、此设计的某些细节要求低 MCLK 频率。

    由于 我使用 AMC1306或 AMC1204的现有应用、3.3V 电源使用灵活性、AEC-Q100汽车测试、更高的温度等级和更新的产品(减少了对器件淘汰的担忧)、我想改用新的器件。 理想情况下、这将直接馈送到 C2000 280049或 C2000 28377D 中、具体取决于应用。 我计划为 SINC3滤波器配置最大 OSR (255 iirc)的 SDFM。 我的主要问题是精度/ENOB、这就是我最大程度地减小 OSR 的原因。 从技术上讲、由于 C2000中的 SDFM 具有两个并行设置、我也可以使用限流寄存器来解释调制器。

    您是否知道哪种器件比 AMC1306/AMC1204更合适、或哪种器件比 ADS1201更新且规格更好?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我不理解100k 时钟限制、您能对此进行一点扩展吗? 在 AMC1306中运行调制器的时钟为20MHz (理想情况下)、OSR 为256、采样率为78KHz。 将调制器时钟降至100K 将为您提供309个样本/秒的采样率、这不足以执行我可以想到的任何控制算法。 此外、20MHz @ 256 OSR 可让您进入14位 ENOB 镇流器。 您正在寻找什么精度水平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel 和 Randhir、您好!

    您在这里取得了什么进展?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    通信速率较低(100k 时钟限制)的原因实际上是该系统是如何隔离的。 我们尝试通过电感隔离边界进行通信(基本上是近场通信、但不是标准13.56MHz)。 NFC 边界为 Σ-Δ 调制器供电、我们希望能够以较低的时钟速度进行通信。 以更高的频率进行通信不起作用、这就是我查看 ADS1201的原因。 它基本上可以满足我的需求、但是、最好有一个能够进行曼彻斯特编码、额定温度高达125C、由3.3V 等电压供电的芯片

    这种控制算法的带宽非常低--比如10Hz 带宽,所以您计算的309Hz 数据采样率不是完美的,但这是可能的。 对精度的要求可能只有10位、但如果有一种简单的方法来增加 ENOB、那么我就不介意了。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    您可能会看到哪种性能、但我将与您联系、并提供潜在的解决方案。