This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:可以#39;t 在 Windows 10 x64位平台上安装驱动程序

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755977/ads1293evm-can-t-install-drivers-on-windows-10-x64-bit-platform

器件型号:ADS1293EVM

大家好、

尝试通过器件管理器安装 MSP430驱动程序。

我已经下载并安装了 ADS1293EVM 软件。 在安装位置有一个驱动程序文件夹。

当我转到设备管理器安装驱动程序并指向该位置时、我会看到以下错误:

已在两台不同的计算机上尝试过。 Windows 10 64位。

是否有人遇到过这样的问题?

谢谢、

Oleg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oleg、

    查看有关 ADS1293EVM 和 Windows 10的这篇文章、并让我们知道它是否可以解决您的问题:

    e2e.ti.com/.../2430466
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Tom。

    解决了这个问题。