Other Parts Discussed in Thread: TSC2007
当我与总线上的其他 i2c 器件通信时、我会看到我的设计中 TSC2007器件偶尔(每隔一秒左右)发出杂散/PENIRQ 中断。 可以避免这种情况吗? 是否有其他人看到过相同的问题?
此外、TSC2007数据表不指示在不需要时如何连接 AUX。
此论坛从2012年开始发布
、表明 AUX 应连接到 GND。
这样做会导致 PINIRQ 上的高频振铃噪声、然后器件在这种情况下无法使用。 这将表示即使未请求 beinv、AUX 也是"实时"的、
我尝试了这个接地线、认为 AUX 可能是不需要/PENIRQ 的原因
其他人如何处理 AUX?