This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4400:afe4400查询

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755256/afe4400-afe4400-query

主题中讨论的其他器件:AFE4400

1) 哪个寄存器使用 LEDx 或 LEDx-AMB 来实现更好的信号处理?

2) Afe4400产品说明书提到13个无噪声位? 请详细说明。

3) TIA_AMB_GAIN 设置是 LED1和 LED2的常见设置。

4)  以下寄存器在 afe4400evm 中配置错误或数据表中的寄存器定义不正确

AFE4400_CONTROL1 000101 --- >位-1必须被置位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anish:

    以下是答案、
    1) 1) LED-AMB 会更好、因为它在一定程度上抑制了环境光调制。
    2)无噪声位表示 ADC 或其噪声的精度。 如需更多参考、请参阅以下帖子。
    www.eetimes.com/document.asp
    3)是的
    4) 4)感谢您的指出、我们将在下一个版本中更新 EVM。

    此致、
    Prabin