This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8920B:ADS8920的故障模式

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8920B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741646/ads8920b-failure-mode-for-ads8920

器件型号:ADS8920B

您好!

我们在开发逆变器中使用8 x ADS8920、由于发生故障、其中5个在 VDD (引脚11)和 Vref (~100Ohm)(引脚3)上无法实现低阻抗(<10 Ω)。

我们不确定此故障的原因、您是否有此组件故障模式的历史记录? 它可能会让您了解我们的开发部门的实际情况。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marco、

    这些类型的故障通常是由电气过载引起的。 可能超过了数据表第6.1节中显示的一个或多个绝对最大额定值。 超过绝对最大额定值后、内部 ESD 二极管将导通、 如果瞬态源可以提供大量电流、则内部二极管会过热并短路(根据瞬态的严重程度、可能小于1欧姆至几百欧姆)。

    很多时候、瞬态电压出现在输入端、但在您的情况下、由于多个器件损坏、它可能会在电源引脚上显示为瞬态。

    ADS8920器件是由系统电源供电还是由实验室电源供电?
    2.所有损坏的 ADS8920是否共用一个公共电路拓扑?它们是否与可承受的其他 ADS89820不同?
    3.我假设您使用外部放大器驱动 ADC 的输入。 这些外部放大器是否由与 ADS8920B 相同的电源供电? 否则、如果这些放大器的输出超过 ADC 的绝对最大输入电压额定值、则可能会损坏 ADC 的输入。

    如果您可以提供 ADS8920原理图的屏幕截图、其中包括参考电路和输入放大器、这会很有帮助。

    谢谢、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的回答、我同意电源引脚上的瞬态。

    要回答您的问题:

    1) 1)板上有三个稳压器、适用于所有 IC (模拟、Vref 和数字电源)。 仍在运行

    2) 2)它们共用同一个电路拓扑

    3) 3)没有放大器、只需再次将传感器连接到同一电源轨。 但是、模拟输入与电源轨的阻抗仍然大于10Mohm、因此我想那里没有过压。

    遗憾的是、我无法分享设计、无论如何、我认为没有太多可以从中学习的东西。

    我想:由于 RVDd 的阻抗比 REFIN (100欧姆)低得多(10欧姆)、所以假设 RVDd 会导致所有这一切(或至少首先失败)是明智的吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marco:

    RVDd 似乎是主要路径。

    您是否在 REFIN 引脚的输入端使用了 RC 滤波器、与数据表中的图110类似? 1KOhm 和10uF 将有助于保护此输入。 此外、您是否遵循了图121中的电路板布局建议、尤其是接地和 REFM 引脚?

    如果上述两项都是、您可能需要在 RVDd 引脚上添加钳位和附加电容。 如果没有原理图或电路板布局、我很难提出任何其他建议。

    此致、
    Keith N.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您的建议。

    实际上、我们没有10k 电阻器、只有 RefIN 引脚上的电容器、我们将在更新时考虑这一点。

    对于布局、我们不能完全按照示例进行操作、因为电路板上没有太多空间。

    我认为这是我们从失败中得到的最大结果、非常感谢。