This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:AFE4300外部称重传感器的 VLDO 和 GND 在哪里?

Guru**** 2530360 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741665/afe4300-afe4300-where-is-the-vldo-and-gnd-for-external-load-cells

器件型号:AFE4300

大家好、我在一个惠斯通电桥中将4个半桥负载单元一起连接到 AFE4300模块的 INP1/INM1输入、现在我需要 VLDO 1.7V 作为保护源、并需要劳德电芯的 GND、 其中是 AFE4300模块和 GND 的 VLDO 引脚 PIN 我在 Datashet 上看到了 PIN 码,但我不知道到底在哪里,我的意思是我需要 VLDO0和负载单元的 GND,请在 AFE4300模块中的什么位置?我只需要在项目中测量重量? 请帮帮我