This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE SNR 测量-入门

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741367/afe4404-afe-snr-measurement---getting-started

器件型号:AFE4404

您好!

我还有关于 AFE4404 SNR 测量的两个问题:

1)关于接收器 SNR,如果此测量值与数据表类似:对输入应用0.5*FSR 信号,计算 ADC 数据的 STDEV,并计算 SNR:SNR=20*log10 (2^22/STDev (ADC 数据))。  

数据表指定了20Hz 带宽上的 SNR、是否应在计算 SNR 之前对 ADC 数据应用数字滤波器以将带宽限制为20Hz?

2) 2)如何测量发送器的 SNR?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    您的公式对于奈奎斯特带宽是正确的。
    对于20Hz SNR、您可以使用 FFT 计算该带宽中的噪声。 如果您在计算中加入此噪声(高达20Hz)、则会得到20Hz 的 SNR。

    单靠发送器的 SNR 是无法轻松计算的。 一种方法是执行某种电气回路、其中发送器的输出反馈到接收器、然后我们计算 SNR。 但是、在这种情况下、您将获得 RX 和 TX 的组合 SNR。

    仅对于 TX SNR、我们可能必须使用外部 ADC 或某些仪器、前提是外部组件具有相当低的噪声。

    此致、
    Prabin