请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4400 主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133、
您好!
我正在为我的电气工程学士学位从事一项高级设计项目、共有四名学生在同一学科学习。 我们使用 MSP430FR4133设计了一个嵌入式系统、该系统具有 Wi-Fi、NFC、LCD、当然还有 AFE4400。 对于 AFE4400硬件实现、除了不同的 MCU 外、我一直密切关注 TI 的参考设计。 我的问题与执行软件有关、只需从寄存器中读取数据、计算 SP02值并将其输出到文本文件即可。 我从 TI 获得了 AFE4400SP02 EVM、在浏览了该器件的源代码后、我对如何处理该器件有点困惑。 由于我们在项目中缺少计算机科学和计算机工程专业知识、因此我们的编码知识仅限于对 MSP430x 进行编程和处理 AFE4400等高级数据转换器的基础知识。
提前感谢、
John