This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1256:《ADS1256EVM-PDK 用户指南》中缺少 ADS1256EVM 原理图

Guru**** 2545490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741412/ads1256-the-ads1256evm-schematic-is-missing-from-the-ads1256evm-pdk-user-s-guide

器件型号:ADS1256

您好!

  您能不能帮助分享 ADS1256EVM 的参考 SCH、 我在 TI 网站上找不到它

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、希望:

    通常情况下、EVM 的原理图始终包含在 EVM 用户指南的背面、但看起来此页面在上次更新用户指南时已丢失。

    以下是本应包含的原理图页面(附件): e2e.ti.com/.../ADS1256EVM-Schematic.pdf

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    明白了
    感谢您的支持