This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:校准时序

Guru**** 2393875 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S08, ADS1148, ADS1248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740946/ads114s08-calibration-timing

器件型号:ADS114S08
主题中讨论的其他器件: ADS1148ADS1248

您好的支持团队、

计算 ADS114S08校准时间的公式是什么?
校准时间与数据速率之间的关系如何?

尽管 ADS1148的数据表9.4.5.4节对此进行了说明、但 ADS114S08的数据表中并未提及这些参数。

它们是否与 ADS1148相同?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    马萨诺里-圣、


    ADS114S08的校准时序比 ADS1248的校准时序复杂一点。 不过、它可以通过器件的转换时间进行计算。

    校准时间长度取决于数据速率、滤波器类型和 CAL_SAMP[1:0]的设置(用作校准所用的样本数)。 校准时间与获取 CAL_SAMP[1:0]中的数据读取次数所需的时间类似(加上捕获 OSC 或 FSC 寄存器值所需的少量时间)。

    例如、假设数据速率为20SPS、CAL_SAMP 设置为10b (8个样本)。 对于任何校准、您将需要8个样本来确定校准系数。 如果您使用的是低延迟滤波器、请使用表13确定获取8个样本所需的时间。 20SPS 时、需要56.504ms + 7 *(50ms)。 这大约是406.5ms。 对于偏移校准、添加另外8个 tmod 周期、对于增益校准、添加另外24个 tmod 周期。

    如果您使用的是 SINc3滤波器、则需要一些额外的时间、以便 ADC 允许测量稳定。 该计算使用表15来表示转换时间。 对于 CAL_SAMP 10b 的相同8个样本、20SPS 将花费150.254 + 7*(50ms)或大约500.3ms。 同样、对于偏移校准、添加另外8个 tmod 周期、对于增益校准、添加另外24个 tmod 周期。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wu-San:

    很抱歉我迟到了。

    感谢您对我的讲解。
    我大致了解了计算校准时间的方法。
    我将使用采样率和实际使用的校准次数来计算它。

    此致、
    M. Tachibana