This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1259:ADS1259的 SNR 为负值

Guru**** 2782055 points

Other Parts Discussed in Thread: ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755664/ads1259-snr-of-ads1259-is-negative-value

器件型号:ADS1259
主题中讨论的其他器件:ADCPro

您好!

请帮助分析为什么 ADCPro 的 SNR 为负值?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您能否提供有关您尝试测量的信号的更多信息? ADC 输入是否短路、或者您是否使用交流信号进行测试?

    在对 FFT 进行初始检查时、您似乎只关注噪声信号(因为最大杂散仅比噪声流高9.1dB)。 在这种情况下、ADCPro 会获取最大的噪声杂散并将其称为"信号";但是、由于总噪声功率大于"信号"功率、SNR 为负。