This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS6445:ADS6445和 ADS5482的直流输入

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5482, ADS6445, THS4509, ADS5482EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/738234/ads6445-dc-input-for-ads6445-and-ads5482

器件型号:ADS6445
主题中讨论的其他器件:ADS5482THS4509ADS5482EVM

大家好

如果我们问 ADS6445和 ADS5482、您会介意吗?

在这些 EVM 上、交流耦合用于这些 EVM 的输入。
如果 ADS6445和 ADS5482可以与 直流输入配合使用、对吧?
我们假设这些 EVM 仅对应于交流输入。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、您好!

    我们将查看您的问题、并很快与您联系。

    -Chloe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka、

    关于 ADS6445 EVM、尽管直流耦合模拟输入不是默认值。 这很有可能。 对于直流耦合、请将 C46和 C47替换为0欧姆电阻器、并移除 R9和 R18。 应使用 ADC VCM 来设置放大器的 CM 输入、方法是确保 R84安装了一个0欧姆电阻器。 由于 ADC 的共模电压为1.5V、并且 THS4509不是轨到轨放大器、因此用户应将 VCC 调节为4V、将–VCC 调节为–1V、这可以通过将相应的电压应用于 J21和 J22来实现。

    有关更多信息、请参阅以下用户指南。

    www.ti.com/.../slau196.pdf

    优素福
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuf San

    非常感谢您的建议!
    作为客户确认的结论、客户可以实现直流耦合。

    另一方面、是否可以使用 ADS5482的直流耦合?
    器件 ADS5482对应于直流耦合、但对于 ADS5482EVM、  是否需要修改 EVM 板?  


    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuf San

    我们猜您的日子太忙了、但您能否给我们上一次更新的回复?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotaka、  

    是什么促使您需要将输入信号直流耦合到此器件? 您的输入信号频率/带宽是多少?

    谢谢

    优素福  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuf San

    感谢你的答复。

    我们确认   了您对我们客户的问题。
    请参阅以下内容;

    是什么促使您需要将输入信号直流耦合到此器件?
    ->我们的客户希望使用多个传感器。
      一些传感器可能 会检测到直流信号。
      因此、我们的客户希望用于 直流信号检测。

    您的输入信号频率/带宽是多少?
    ->DC 到100kHz

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuf San

    感谢您的始终帮助。

    我们假设您的工作非常繁忙。
    我们想知道 ADS5482是否可以用于直流耦合。
    那么、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、

    很抱歉耽误你的时间。 问题的答案。 为了修改 EVM 以允许直流耦合、您必须移除所有变压器(T1)并在其位置安装0欧姆电阻器。 (使用0欧姆电阻桥1-6和3-4)。 如果您的信号是单端信号、则需要使用板载 THS4509将其转换为差分信号。 如果使用 THS4509、您将需要将跳线 SJP4从1-2更改为2-3、并通过使用与 T1类似的0欧姆电阻器来移除 T2。 您将需要移除 C1、C4、C11和 C15、在其位置安装0欧姆电阻器。 您可能还需要调整 THS4509输出端的滤波器、以确保其通过输入信号。 有关这一点的更多信息、请参阅用户指南中的第2.3.2节。 您可能需要使用 Tina SPICE 对组件进行实验、以找到适合您应用的响应。 此外、如果您使用单端、则需要端接未使用的放大器差分输入。 我不是完全确定 THS4509是如何实现这一目标的、但对于高速运算放大器团队而言、这是一个问题、您可以在他们的页面上发布。 最后、您需要验证运算放大器输出端的共模电压是否与 ADC 的建议共模电压相匹配。

    如果您有任何疑问、请告诉我

    用户指南:www.ti.com/.../slau207.pdf

    谢谢

    优素福

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuf San

    感谢您的合作!
    好的、我们看到 ADS5482可用于直流耦合、EVM 需要进行大量修改。


    此致、

    大田松本