This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1231REF:CAN#39;t 设置正确的校准重量

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1231REF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755604/ads1231ref-can-t-set-the-right-calibration-weight

器件型号:ADS1231REF

您好!  

    有关 ADS1231REF 板的信息:  

    在质量重量之前、必须进行校准。 在 缩放模式下按下参数按钮后、电路板更改为校准权重设置模式("CW =--23。 例如 KG), 在每个单位(kg、g、oz、lb、tz 等)中,我只能通过推送值设置两个数字。 如果我将其设置为00.kg、那么当我通过按参数更改单位时、它将会变为非零、否则也是一样的。 在进入 CW 状态的开始,“-”首先闪烁,但当我按下 Value 键时,下一个数字“2”发生了变化;按下参数键,闪存位变为“2”数字,但数字“3”发生了变化。

    我的电路板有什么问题? 保存的 CW 数据是否有问题?  

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、我明白了原因。 在 CW 状态中、第一个位是"-"、这意味着设置值大于99.9。 当我将位("--")减小得足够大时、它更改为"9"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户3378701:

    欢迎来到 E2E 论坛! 我很高兴听到您介绍了 ADS1231REF 上 CW 设置的功能。 如果您有其他问题、请随时在新帖子中提问。

    此致、
    Bob B