This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:排除(1/f)噪声问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/752141/ads1262-troubleshooting-a-1-f-noise-issue

器件型号:ADS1262

您好!

我们的客户使用 ADS1262时遇到噪声问题。

随附的文件包括客户设置和转换结果。

e2e.ti.com/.../ADS1262_5F00_Convert_5F00_Issue.pdf

转换结果上存在类似1/f 的噪声。

您能告诉我这种噪声的原因是什么?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人回答我吗?

    Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki-San、

    很抱歉耽误你的回答。 我们本周早些时候遇到了服务器问题、但我没有收到您的第一个帖子的通知。 感谢您的跟进。

    根据噪声曲线图、第一个测试用例是输入接地的外部放大器。
    但是、在第二个噪声图中没有提到测试信号。

    是否可以获得有关电路的更多信息(原理图会非常有用)、以及在第二个测试用例中用于信号和基准源的内容?

    此时、噪声似乎来自信号源本身、因为在断开输入时看不到噪声。 此外、该噪声也可能来自基准源、因为基准噪声通常会随着输入信号的增加而增加。

    此致、
    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    感谢你的答复。
    我看到、我将使用私人消息向您发送信息。

    我在随附的文件中解释波形。
    Page2:它是输入信号。 测量 ADC 前端的电压。
    Page3:它是转换输入信号的结果。

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    您是否在私人邮件中记录了我的报告?

    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naoki、

    是的、我看到了您最近的消息并提供了另一个回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naoki-San、

    我将关闭此 E2E 主题、因为它似乎已解决问题。

    仅供公众参考、我想在论坛中评论、在 ADC 输入短接时未看到1/f 噪声。 此外、在尝试解决噪声问题时、以下测试可能会有所帮助:

     

    噪声#1的可能原因:噪声是输入信号的一部分、或者来自信号调节期间使用的放大器。

    为了测试这一点:将 ADC 的输入短接(至有效的共模电压)并查看噪声是否消失。

     

    可能的原因2:基准源可能会产生噪声。

    要对此进行测试:上述测试还将有助于确定基准噪声是否是可能的来源;但是、要将输入信号噪声与基准噪声区分开来、您必须在改变(差分)输入信号幅度的同时更改噪声。 如果噪声与信号振幅有一定相关性、那么最常见的噪声来自电压基准。 参考资料: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2015/12/11/the-impact-of-voltage-reference-noise-on-delta-sigma-adc-resolution

    可能的原因3:噪声可能会从 PCB 上的其他位置耦合到电路中、或来自辐射信号。

    要对此进行测试、请执行以下操作: 如果在第一次测试期间看到噪声(输入短路的 ADC)、请尝试将电路置于导电 ESD 袋内(理想情况下位于 ESD 垫或其他接地表面)、然后将其关闭(尽可能多)、以查看噪声是否消失或衰减。 如果是、则源极可能是外部源;如果不是外部源、则很可能是系统中的其他位置(在 PCB 上)。

    可能的原因4:软件问题可能是数据读取错误、或者后处理计算可能会破坏数据。

    查看原始数据中的代码变化有助于仔细检查错误是否与软件无关。 此外、可以在示波器或逻辑分析仪上观察数据、以仔细检查处理器是否正确读取数据。

    此外、请务必确保在/DRDY 下降沿期间不会(直接)读取数据。 无论何时读取、使用"RDATA"命令读取数据都应产生有效数据;但是、如果在转换完成时读取数据、直接读取数据(不使用 RDATA 命令)可能会导致数据损坏。 在这种情况下、输出结果将是旧数据和新数据的组合。

    还有其他可能的噪声源、但我认为这四种噪声源可能是最常见的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的克里斯-圣:

    感谢你的答复。
    感谢您的大力支持。

    谢谢、
    Naoki Aoyama