您好!
我们的客户使用 ADS1262时遇到噪声问题。
随附的文件包括客户设置和转换结果。
e2e.ti.com/.../ADS1262_5F00_Convert_5F00_Issue.pdf
转换结果上存在类似1/f 的噪声。
您能告诉我这种噪声的原因是什么?
此致、
Naoki Aoyama
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的客户使用 ADS1262时遇到噪声问题。
随附的文件包括客户设置和转换结果。
e2e.ti.com/.../ADS1262_5F00_Convert_5F00_Issue.pdf
转换结果上存在类似1/f 的噪声。
您能告诉我这种噪声的原因是什么?
此致、
Naoki Aoyama
您好、Naoki-San、
我将关闭此 E2E 主题、因为它似乎已解决问题。
仅供公众参考、我想在论坛中评论、在 ADC 输入短接时未看到1/f 噪声。 此外、在尝试解决噪声问题时、以下测试可能会有所帮助:
噪声#1的可能原因:噪声是输入信号的一部分、或者来自信号调节期间使用的放大器。
为了测试这一点:将 ADC 的输入短接(至有效的共模电压)并查看噪声是否消失。
可能的原因2:基准源可能会产生噪声。
要对此进行测试:上述测试还将有助于确定基准噪声是否是可能的来源;但是、要将输入信号噪声与基准噪声区分开来、您必须在改变(差分)输入信号幅度的同时更改噪声。 如果噪声与信号振幅有一定相关性、那么最常见的噪声来自电压基准。 参考资料: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2015/12/11/the-impact-of-voltage-reference-noise-on-delta-sigma-adc-resolution
可能的原因3:噪声可能会从 PCB 上的其他位置耦合到电路中、或来自辐射信号。
要对此进行测试、请执行以下操作: 如果在第一次测试期间看到噪声(输入短路的 ADC)、请尝试将电路置于导电 ESD 袋内(理想情况下位于 ESD 垫或其他接地表面)、然后将其关闭(尽可能多)、以查看噪声是否消失或衰减。 如果是、则源极可能是外部源;如果不是外部源、则很可能是系统中的其他位置(在 PCB 上)。
可能的原因4:软件问题可能是数据读取错误、或者后处理计算可能会破坏数据。
查看原始数据中的代码变化有助于仔细检查错误是否与软件无关。 此外、可以在示波器或逻辑分析仪上观察数据、以仔细检查处理器是否正确读取数据。
此外、请务必确保在/DRDY 下降沿期间不会(直接)读取数据。 无论何时读取、使用"RDATA"命令读取数据都应产生有效数据;但是、如果在转换完成时读取数据、直接读取数据(不使用 RDATA 命令)可能会导致数据损坏。 在这种情况下、输出结果将是旧数据和新数据的组合。
还有其他可能的噪声源、但我认为这四种噪声源可能是最常见的。