This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:基准电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741847/ads1118-ref-voltage

器件型号:ADS1118

ADS1118具有一个集成电压基准。  我想知道 集成电压基准的电压值是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kane、


    ADS1118内部基准是一个虚拟基准。 它不会输出到外部引脚。 带隙电压基本上是集成到 ADC 调制器中的样本之和。

    对于规格、基准误差与 ADC 的增益误差相结合。 例如、如果基准高1%、则测量的增益误差低1%。 该器件具有增益误差。

    请注意、对基准和输入采样进行缩放以实现不同的输入范围设置(FSR 设置类似于增益)。 如果我们希望增益为2、我们可以使用1/2电容对基准进行采样、使其更小、或者我们可以使用2倍的输入采样、使输入看起来更大。 在内部、基准电压小于2V 的最小工作电源电压、满量程电压可能大于电源电压。 无论输入范围设置如何、输入电压都不应低于 GND 或高于 VDD 才能运行。


    吴约瑟