This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1148:寻找使用热电偶&放大器;RTD 传感器进行温度测量的常见电路设计。

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1148, ADS1148EVM-PDK, ADS124S08EVM, ADS1248, ADS124S08, ADS114S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741884/ads1148-looking-for-common-circuit-design-for-temperature-measurement-using-thermocouple-rtd-sensors

器件型号:ADS1148
主题中讨论的其他器件:ADS124S08EVMADS1248ADS124S08ADS114S08

尊敬的先生/女士:

我们正在开发新的产品设计。

我们已选择 ADS1148 IC 用于温度测量。

现在、我们要使用热电偶和 RTD (PT100)传感器进行温度测量的通用电路设计。

我们在应用手册中观察到、热电偶和 RTD 的电路设计是不同的。 在不更改任何硬件的情况下、我们希望使用热电偶或 RTD 测量温度。

请根据上述要求推荐合适的电路。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jehan、


    首先、有两个有关 RTD 和热电偶测量的基本指南。 如果你已经看过了、很好。 但是、如果您没有、可以在此处找到它们:

    RTD 测量基本指南:
    www.ti.com/.../sbaa275.pdf

    热电偶测量基本指南:
    www.ti.com/.../sbaa274.pdf

    具体而言、RTD 测量指南提供了一个可用于接口的"具有低侧基准的通用 RTD 测量接口"原理图。 转到 RTD 手册第35页上显示的原理图。 它显示了一个可用于2线、3线和4线 RTD 的连接器。 除此之外、您还可以将 AIN1和 AIN2用于热电偶的输入。 然后禁用 IDAC 电流、对 AIN2使用 VBIAS 连接、并为 ADC 启用内部基准。 这与热电偶测量值第21页的原理图相似。

    无论决定进行何种设计、我都会尝试使用 EVM 测试测量值。 ADS1148EVM-PDK 可用、但设计用于 Windows XP 时代。 它可以在 Windows 7之前的系统中工作、但较新系统可能存在设置问题。

    另一个类似的器件是 ADS124S08。 这是下一代 ADS1248、也提供16位版本的 ADS114S08。 ADS124S08EVM 是进行这些测试测量的良好起点。


    吴约瑟