This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:引脚的绝对最大额定值"FETDRVx"

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753570/lmp92066-absolute-maximum-ratings-of-pins-fetdrvx

器件型号:LMP92066

您好的支持团队、

查看 LMP 92066数据表、我认为当 VSSB =-5V 时、FETDRVx 可以输出-5V 电压
但是、数据表中的绝对最大额定值如下所示。
    任何其他引脚连接到 GNDA:-0.3V 至5.5V
这似乎是不一致的。
有什么问题吗?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tachibana-San、

    您回答正确、这是不一致的。 FETDRVx 和 DACx 引脚的绝对最大值应指定为(VSSB-0.3V 至 VDDB+0.3)。 我将让我们的系统团队了解这一点。

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    感谢您对我的讲解。
    我明白了。
    我希望数据表的相关部分会得到更正。

    此致、
    M. Tachibana