This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353:ADS8353输出随连续测量漂移

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, ADS8353, INA2128, INA128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/734777/ads8353-ads8353-output-drifting-with-consecutive-measurements

器件型号:ADS8353
主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133INA2128INA128

我的电路当前使用 MSP430FR4133通过 SPI 与 ADS8353通信。 我们开发了代码和架构、在给定输入信号的情况下输出有效数据。 当我们尝试过采样时(例如、通过 A、循环连续采样多达32次)、就会出现问题。 输出的值会显著下降、只需反复测量、两者之间没有延迟。 我们的低增益通道应读取450个计数、并使用单个采样执行此操作、但对于最终的32个过采样值、它会快速下降至大约320个计数。 当我在每次测量后放入延迟周期时、这似乎是固定的、但对于一个应该进行32次过采样并在10ms 内传送输出的仪器来说、过采样环路内等待8000个周期显然非常耗时。 此外、考虑到 ADS8353的数据表中具有采样能力、因此应该没有必要这样做。 代码会一直等待、直到发送一个命令字节(a-f、用于确定平均多少个过采样)、然后输出单次测量。 下面是仅在 UART 上输出最后一次过采样测量的代码、我将在该代码中分析输出。

另外需要注意的是,在退出待机模式(不是 SPD 模式,在启用输出内部基准电压的情况下,*应该*花费3ms 的 SPD 模式)后,ADC 在 MCU 中输出有效数据需要很长的周期延迟(0.5ms)。 这是通过实验确定的、直到增加等待时间后、输出数据才会发生任何变化。 下面包括运行 MSP430FR4133并与 ADS8353通信的代码。

MCU 代码:

//指定电路板 ID#常数
#define Board_ID 0b01000000

//指定过采样常量
//#define NOP 32
//#define RS 5

//包括库
#include
#include
#include
#include

//声明函数
void SYSTEMinit();
void writeUART (char*语句);
INT 模拟(int 通道);
void GPIOinit();

//声明全局变量
volatile uint8_t HKID = 0;
volatile uint8_t MSR_FG = 0;
volatile uint8_t MSR_CMD = 0;

int main (空)

   //声明函数变量
   INT j、NOP、RS;
   uint16_t value[4];
   长平均值1;
   长平均值2;
   uint8_t data[6];
   uint8_t LightSensor;
   uint16_t HK;

   //执行系统初始化功能
   SYSTEMMINIT();

   //_bis_SR_register (LPM0_bits | GIE);

   //启用中断
   _bis_SR_register (GIE);

   //无限操作循环
   while (1)
   {
       //如果 ISR 已激活测量标志
       如果(MSR_FG = 1)
       {
           //将求和变量初始化为0
           平均值1 = 0;
           平均值2 = 0;

           HKID = HKID % 5;                               //循环5个选项;Temp1、2、+15、-15、-15、 5.

           如果(模拟(7)> 256)
           {
               LightSensor = 0b00100000;
           }
           其他
           {
               LightSensor = 0b00000000;
           }

           HK =模拟(HKID+2);
           DATA[0]= Board_ID + LightSensor +(HKID << 2)+(HK >> 8);
           HKID++;

           数据[1]=HK;

           //命令查找
           开关(MSR_CMD)
           {
           案例"e":
               NOP = 32;
               Rs = 5;
               中断;
           案例'f':
               NOP = 64;
               Rs = 6;
               中断;
           案例"A":
               NOP = 1;
               Rs = 0;
               中断;
           情况"b":
               NOP = 4;
               Rs = 2;
               中断;
           案例'c':
               NOP = 8;
               Rs = 3;
               中断;
           案例"d":
               NOP = 16;
               Rs = 4;
               中断;
           默认值:break;
           }

           UCB0CTLW0 |= UCSWRST;                          //允许编辑几乎所有以下位。
           UCB0CTLW0 &=~ UCCKPH;                          //数据在第一个边沿发生更改并在第二个边沿被捕捉
           UCB0CTLW0 &=~ UCSWRST;


           //配置 ADC
           //配置 CFR (配置寄存器)
           P5OUT &=~ BIT0;                    //激活通道选择
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x86;
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x40;

           //发送四个字节的零来完成帧
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           P5OUT |= BIT0;                     //取消激活通道选择


           _delay_cycles (24);


           //配置 REFDAC A (内部基准)
           P5OUT &=~ BIT0;                    //激活通道选择
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x91;
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0xFF;

           //发送四个字节的零来完成帧
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           P5OUT |= BIT0;                     //取消激活通道选择




           //配置 REFDAC B (内部基准)
           P5OUT &=~ BIT0;                    //激活通道选择
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0xA1;
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0xFF;

           //发送四个字节的零来完成帧
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           P5OUT |= BIT0;                     //取消激活通道选择


           UCB0CTLW0 |= UCSWRST;                          //允许编辑几乎所有以下位。
           UCB0CTLW0 |= UCCKPH;                           //数据在第一个边沿发生变化,在第二个边沿被捕捉
           UCB0CTLW0 &=~ UCSWRST;


           // while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志

           //while (UCB0STATW 和 UCBUSY);

           _delay_cycles (8000);  // ADC 预热时间


           对于(j = 0、<NoP; j++)
           {

               P5OUT &=~ BIT0;                    //激活通道选择线
               while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
               UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
               while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
               UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
               (void) UCB0RXBUF;                   //以防万一、清除 Rx 缓冲器
               while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
               UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
               while (UCB0STATW 和 UCBUSY);         // SPI B0缓冲器就绪?
               值[0]= UCB0RXBUF;              //存储 ADC 数据的8位
               while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
               UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
               while (UCB0STATW 和 UCBUSY);         // SPI B0缓冲器就绪?
               值[1]= UCB0RXBUF;              //存储8位 ADC 数据
               while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
               UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
               while (UCB0STATW 和 UCBUSY);         // SPI B0缓冲器就绪?
               值[2]= UCB0RXBUF;              //存储8位 ADC 数据
               while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
               UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
               while (UCB0STATW 和 UCBUSY);         // SPI B0缓冲器就绪?
               值[3]= UCB0RXBUF;              //存储8位 ADC 数据
               while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志

               P5OUT |= BIT0;                     //取消激活通道选择线路

               //_DELAY_CYCLES (8000);

               //每个通道的总和平均值
               average1 +=(value[0]<<8)+ value[1];
               average2 +=(value[2]<<8)+ value[3];

               //if (j=1)
               {
               DATA[2]= Value[0];//仅输出用于故障排除的最终数据值
               数据[3]=值[1];
               数据[4]=值[2];
               数据[5]=值[3];
               }
           }

           //右移平均值转换为平均值
           average1 = average1 >> rs;
           average2 = average2 >> rs;

           /*//通过 LSB 的直接分配和向右移位来分配数据字节,从而仅获取 MSB
           DATA[2]= average1 >> 8;
           DATA[3]=平均值1;
           DATA[4]=平均2 >> 8;
           DATA[5]=平均值2;*/

           //通过 UART 传输数据
           while (!(UCA0IFG&UCTXIFG)); //轮询发送标志
           UCA0TXBUF = DATA[0];       //发送数据字节
           while (!(UCA0IFG&UCTXIFG)); //轮询发送标志
           UCA0TXBUF = DATA[1];       //发送数据字节
           while (!(UCA0IFG&UCTXIFG)); //轮询发送标志
           UCA0TXBUF = DATA[2];       //发送数据字节
           while (!(UCA0IFG&UCTXIFG)); //轮询发送标志
           UCA0TXBUF = DATA[3];       //发送数据字节
           while (!(UCA0IFG&UCTXIFG)); //轮询发送标志
           UCA0TXBUF = DATA[4];       //发送数据字节
           while (!(UCA0IFG&UCTXIFG)); //轮询发送标志
           UCA0TXBUF = DATA[5];       //发送数据字节


           //
           P5OUT &=~ BIT0;                    //激活通道选择
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x86;                  //
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x60;                  //
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
           while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
           P5OUT |= BIT0;                     //取消激活通道选择


           //重置测量标志
           MSR_FG=0;

           //进入低功耗模式
           //_bis_SR_register (LPM0_bits);
       }
   }


//计时器 A0中断服务例程
#if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector = TIMER0_A0_vector
_interrupt void Timer_A (void)
#Elif defined (_GNU_)
void __attribute__((interrupt (TIMER0_A0_vector)) Timer_A (void)
其他
错误编译器不受支持!
#endif

   WDTCTL = WDTPW + WDTCNTCL;                         //提供密码并清除看门狗计时器
   TA0CCR0 += 30000;                                  //操纵此值以影响周期。 会直接呈线性变化。 确保其与上面的值相匹配。 30000=3.9ms 周期。


// UART 中断服务例程
#if defined (__TI_Compiler_version__)|| Defined (__IAR_systems_ICC__)
#pragma vector=USCI_A0_Vector
_interrupt void USCI_A0_ISR (void)
#Elif defined (_GNU_)
void __attribute__((中断(USCI_A0_Vector)) USCI_A0_ISR (void)
其他
错误编译器不受支持!
#endif

   switch (__evo_in_range (UCA0IV、USCI_UART_UCTXCPTIFG))
   {
   USCI_NONE 案例:中断;
   USCI_UART_UCRXIFG 案例:
       UCA0IFG &=~ UCRXIFG;   //清除中断
       MSR_CMD = UCA0RXBUF;   //记录命令字
       MSR_FG = 1;            //激活测量命令标志
       中断;
   案例 USCI_UART_UCTXIFG:中断;
   案例 USCI_UART_UCSTTIFG:中断;
   案例 USCI_UART_UCTXCPTIFG:中断;
   默认值:break;
   }


空 SYSTEMMINIT()

   WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;                          //停止看门狗计时器
   GPIOinit();

   //针对未连接条件的复位引脚
   //SFRRPCR |= SYSRSTUP + SYSRSTRE;                  //为复位引脚启用上拉电阻。 计划使用一个外部电阻器、因此这是不必要的、因为硬件解决了这个问题。

   //配置 GPIO
   P5DIR = 0x00;                                      //将所有 DIR 设置为 USCIB 所需的输入
   P5DIR |= BIT0;                                     //用作通道选择(SPI)的 I/O 引脚
   P5OUT |= BIT0;                                     //将通道选择引脚设置为低电平
   P5SEL0 = 0x0E;                                     //与上述相同。 将端口5引脚1-3的全部设置为1
   P1SEL0 |= BIT0 + BIT1;                             //将2-UART 引脚设置为主要非 I/O 功能

   //时钟配置
   FRCTL0 = FRCTLPW | NWAITS_1;                       //配置等待状态 thingy。 速度高于8MHz 时所需的
   _bis_SR_register (SCG0);                           //禁用 FLL
   PM5CTL0 &=~LOCKLPM5;                              //将引脚锁定到位
   CSCTL3 |= SELREF_REFOCLK;                         //将 REFO 设置为 FLL 基准源
   CSCTL0 = 0;                                        //清除 DCO 和 MOD 寄存器
   CSCTL1 &=~(DCORSEL_7);                            //首先清除 DCO 频率选择位
   CSCTL1 |= DCORSEL_5;                               //设置 DCO = 16MHz
   CSCTL2 = FLLD_0 + 487;                             // DCODIV = 16MHz
   _DELAY_CYCLES (3);
   _BIC_SR_register (SCG0);                           //启用 FLL
   while (CSCTL7 &(FLLUNLOCK0 | FLLUNLOCK1));         // FLL 锁定
   CSCTL4 = SELMS_DCOCLKDIV;                         //默认 DCODIV SMCLK 源

   //计时器配置
   TA0CCTL0 |= CCIE;                                  //启用 TACCR0中断
   TA0CCR0 = 30000;                                   //操纵此值来调整时间频率。 以线性方式直接随周期变化。
   TA0CTL |= tassel_SMCLK | MC__Continous;          // SMCLK,连续模式
   WDTCTL = WDTPW + WDTIS_4;                          //将看门狗设置为看门狗模式以每4ms 触发一次,使用 SMCLK

   UCA0CTLW0 |= UCSWRST;                              //允许配置 UART
   UCA0CTLW0 |= UCSSEL_SMCLK;                        //选择 SMCLK 作为 UART 的时钟源
   UCA0BR0 = 8;                                       // 16MHz 至115.2k 波特率。 请参阅表(第589页)
   UCA0MCTLW = 0xF700 | UCOS16 | UCBRF_10;
   UCA0CTLW0 &=~UCSWRST;                             //初始化 eUSCI

   _enable_interrupt ();
   UCA0IE |= UCRXIE;                                  //启用 USCI_A0 RX 中断

   ADCCTL0 |= ADCSHT_2 + ADCON;                       // ADCON、S&H=32 ADC CLKS
   ADCCTL1 &=~ ADCCONSEQ0 + ADCCONSEQ1;               //设置单次转换单通道模式
   ADCMCTL0 |= ADCSREF_1;                             //将刻度顶部设置为1.5V、底部设置为接地
   ADCCTL1 |= ADCSHP;
   ADCCTL1 |= ADCSSEL_0;                              // ADCCLK =约5MHz 的 MODOSC
   ADCCTL2 |= ADCRES_1;                               // 0提供8位,1提供10位,2提供12位。
   PMMCTL0_H = PMMPW_H;                               //解锁 PMM 寄存器。 温度传感器所需
   PMMCTL2 |= INTREFEN;                               //启用内部基准
   _DELAY_CYCLES (400);                               //基准趋稳延迟

   UCB0CTLW0 |= UCSWRST;                              //允许编辑几乎所有以下位。
   UCB0CTLW0 &=~ UCCKPH;                              //数据在第一个边沿发生更改并在第二个边沿被捕捉
   UCB0CTLW0 &=~ UCCKPL;                              //非活动状态为高电平
   UCB0CTLW0 |= UCMSB;                                //最高有效位优先
   UCB0CTLW0 &=~ UC7BIT;                              // 8位数据
   UCB0CTLW0 |= UCMST;                                //将 MSP 设置为主控模式
   UCB0CTLW0 |= UCMODE1;                              //低电平有效的4引脚模式、在 STE (M?)时使能从器件 = 0
   UCB0CTLW0 |= UCSYNC;                               //同步模式,共享时钟
   UCB0CTLW0 |= UCSSEL_SMCLK;                        //选择特定于器件的模式、即 SMCLK (16MHz)
   UCB0BRW = 0x01;                                    //将 SPI 的共享时钟除以2
   UCB0CTLW0 |= UCSTEM;                               //为4线制从机生成使能信号
   UCB0CTLW0 &=~ UCSWRST;                             //启用机器

   //配置 ADC
   //配置 CFR (配置寄存器)
   P5OUT &=~ BIT0;                    //激活通道选择
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x86;
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x60;

   //发送四个字节的零来完成帧
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   P5OUT |= BIT0;                     //取消激活通道选择


   //配置 REFDAC A (内部基准)
   P5OUT &=~ BIT0;                    //激活通道选择
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x91;
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0xFF;

   //发送四个字节的零来完成帧
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   P5OUT |= BIT0;                     //取消激活通道选择


   //配置 REFDAC B (内部基准)
   P5OUT &=~ BIT0;                    //激活通道选择
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0xA1;
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0xFF;

   //发送四个字节的零来完成帧
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   UCB0TXBUF = 0x00;                  //发送8个零
   while (((UCB0IFG & UCTXIFG)=0);  //轮询发送标志
   P5OUT |= BIT0;                     //取消激活通道选择


   //_DELAY_CYCLES (16000);

   UCB0CTLW0 |= UCSWRST;                              //允许编辑几乎所有以下位。
   UCB0CTLW0 |= UCCKPH;                               //数据在第一个边沿发生变化,在第二个边沿被捕捉
   UCB0CTLW0 &=~ UCSWRST;


INT 模拟(int 通道)

   ADCCTL0 &=~ ADCENC;                               //取消启用 ADC 以便可以更改输入通道
   如果(通道= 2)                                  //在不改变基准电压的情况下改变输入通道
   {
       ADCMCTL0 = ADCINCH_2 + ADCSREF_1;              // A2 =+5V
   }
   如果(通道== 3)
   {
       ADCMCTL0 = ADCINCH_3 + ADCSREF_1;              // A3 =-15
   }
   如果(通道== 4)
   {
       ADCMCTL0 = ADCINCH_4 + ADCSREF_1;              // A4 =+15
   }
   如果(通道== 5)
   {
       ADCMCTL0 = ADCINCH_5 + ADCSREF_1;              // A5 =温度1
   }
   如果(通道== 6)
   {
       ADCMCTL0 = ADCINCH_6 + ADCSREF_1;              // A6 =温度2
   }
   如果(通道== 7)
   {
       ADCMCTL0 = ADCINCH_7 + ADCSREF_1;              // A7 =光传感器
   }
   ADCIFG &=~ADCIFG0;                                //清除标志
   ADCCTL0 |= ADCENC | ADCSC;                        //开始 ADC 转换
   while ((ADCIFG & ADCIFG0)=0);                   //轮询标志被触发
   返回 ADCMEM0;


空 writeUART (char*语句)

   int i;
   对于(i = 0;i < strlen (句子);i++){
       while (!(UCA0IFG&UCTXIFG));
       UCA0TXBUF =句子[i];
   }
   返回;


空 GPIOinit()

   //这会引起一个初始0x00在串行端口上输出
   P1DIR = 0xFF;P2DIR = 0xFF;P3DIR = 0xFF;P4DIR = 0xFF;
   P5DIR = 0xFF;P6DIR = 0xFF;P7DIR = 0xFF;P8DIR = 0xFF;
   P1REN = 0xFF;P2REN = 0xFF;P3REN = 0xFF;P4REN = 0xFF;
   P5REN = 0xFF;P6REN = 0xFF;P7REN = 0xFF;P8REN = 0xFF;
   P1OUT = 0x00;P2OUT = 0x00;P3OUT = 0x00;P4OUT = 0x00;
   P5OUT = 0x00;P6OUT = 0x00;P7OUT = 0x00;P8OUT = 0x00;
   返回;


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam、您好!

    这听起来像是 ADS8353面临的与输入驱动相关的挑战。 如果输入驱动电路无法为内部采样电容器充电、以匹配采集时间内的输入电压电平、则转换结果将不正确。 这种情况的常见症状是、输出代码随每个样本下降、因为驱动电路无法在采集时间内为电容器完全充电、并且每个样本会进一步降低采样电容器电压、直到通常最终稳定至稳定状态 误差。

    您能否共享 ADC 的输入驱动电路供我们审阅?  您可以将 ADS8353EVM 中显示的输入和基准驱动电路用作基准电路、以正确驱动 ADC 输入和基准电压。


    有关 ADC 驱动器的 TI 高精度实验室视频对于理解该主题背后的理论非常有帮助。

    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Collin。 请参见我的驱动放大器(INA2128)和 ADC 的1.59kHz 截止输入 RC 滤波器。 现在、我更清楚地认识到该滤波器是如何充当填充 ADC 中 S/H 电路的飞轮的。 请注意、选择 RC 中的电阻器以实现功率最小化:该仪器的功耗非常低、因此我根据功耗选择了100k、因为 INA2128通过保护二极管将饱和电压短接至+5V、而100k 作为限流电阻器。 根据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定为什么要删除我粘贴的链接...
    根据 www.ti.com/.../slyp166.pdf、1nF RC 电容应正常、因为它大于 ADS8353的40pF S/H 电容的20倍。 因此、我认为问题可能出在电阻器创建一个大时间常量、而不是在下次测量时及时稳定。 你怎么看?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Liam、您好!

    您参考的材料有点过时、但是早期知识的一部分、经过改进并补充、可创建适用于 ADC 的 TI 高精度实验室视频: training.ti.com/ti-precision-labs-adcs
    我建议使用该系列的幻灯片、了解最新的理论和 SAR 驱动器设计技巧。 模拟工程师计算器工具在该系列中得到了广泛使用、链接如下: www.ti.com/.../ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    当电荷在采集时序期间重新分配到采样电容器时、100k 电阻器会阻止1nF 电容器重新充电至适当的电平。 此外、由于 ADC 的带宽和输出阻抗结构、INA 通常不能很好地以高采样率直接驱动 ADC。 您必须在减小串联电阻器的值之间执行一些平衡操作、以实现良好的瞬态趋稳、同时保持 INA128稳定。 所列 INA128在输出电容为1nF 时保持稳定、但这可能对应于接近30度的相位裕度、该相位裕度会振铃过多、以实现良好的瞬态趋稳。 10 - 100欧姆之间的电阻可能会将 INA 输出与容性负载正确隔离、同时仍允许适当的 ADC 趋稳。

    以下是一些与您的设计类似的 TI 电路示例、供您参考:
    采用仪表放大器驱动开关电容器 SAR ADC 的电路
    www.ti.com/.../sbaa245.pdf

    这一个模块在 INA 和 ADC 之间采用缓冲器、以提高 ADC 驱动性能:
    采用缓冲式仪表放大器驱动开关电容器 SAR ADC 的电路:
    www.ti.com/.../sbaa277.pdf

    下面是一个驱动至 HV ADC 的驱动器:
    采用仪表放大器驱动高电压 SAR 的电路
    www.ti.com/.../sbaa316.pdf

    完整电路列表:
    www.ti.com/.../circuit-cookbook.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间、Collin、感谢你的回答。 在执行一些测试后、似乎是连续测量的计数下降问题。 然而,它仍然没有解释为什么我们在退出待机模式后显然需要延迟。 如上所述、对 CFR 和 REFDAC A/B 进行编程(因此退出待机模式)后、切换等待时间似乎是必要的(~8000个周期、0.5ms)、然后计数稳定至合理水平。 例如、在没有这个等待时间的情况下、450的预期计数变为800。 您是否有针对此问题的建议措施或问题的解决方法? 我是否将 ADC 从待机模式中错误唤醒?

    我再次感谢您帮助理解所有这些内容。
    Liam