This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8634:输入基准温度漂移数据

Guru**** 2867060 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755258/ads8634-input-reference-temperature-drift-data

器件型号:ADS8634

您好!

您能否提供温度与内部基准电压的数据以供我们参考?

我想℃25℃~50 μ s 内的信息。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kuramochi-San、


    我无法找到 ADS8634基准电压的特性数据。 我将使用上一篇文章中提供的 Collin 统计说明:

    e2e.ti.com/.../749160


    吴约瑟