This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ADS1293EVM:ADS1293EVM

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755431/ccs-ads1293evm-ads1293evm

器件型号:ADS1293EVM

工具/软件:Code Composer Studio

我能否为除 ECG 之外的任何应用对 ADS1293EVM 进行编程。我想使用它来显示腕脉冲、但我不确定它是否可以通过使用 Ex 来实现此目的。 Code Composer。 请指导我完成此操作。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaunak、

    当然! 欢迎您更改软件、但是更改软件是客户的责任、不受支持。

    在应用方面、我在手腕上测量脉冲时没有发现问题-它可能与 ECG 测量非常相似(因为手腕上的脉冲心搏是心搏的函数)、但电极位置显然会有所不同。

    提醒一下、EVM 用于评估器件、不能在消费类环境中使用。