This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8771:运行正常的 R1、R2、R4、R5、R6

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741470/dac8771-r1-r2-r4-r5-r6-which-function

器件型号:DAC8771

你(们)好,先生

您能告诉我 R1、R2、R4、R5、R6的功能是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    您的图像似乎未连接、因此我不太确定您所指的电阻器。 是否可以重新连接图像?

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    R1和 R2分别构成 C4、C6和 C3、C5的低通滤波器。 这些滤波器对降压/升压转换器(VPOS、Vneg)的输出进行滤波、以减少输出电压纹波。

    R4、R5和 R6是限流电阻器、可在发生电气过载时限制流入这些引脚的电流。 这些是为通过 IEC61000-4 EMC 测试套件而开发的外部保护电路的一部分。 您可以在参考设计 http://www.ti.com/tool/TIPD216中查看有关此功能的更多信息 。

    谢谢、

    Garrett