This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1672:ADS1672

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741391/ads1672-ads1672

器件型号:ADS1672

我使用 ADC ADS1672以100ksps 的速率对数据进行采样、但无法确定它在100ksps 的输入频率(Fclk)下工作。

我在快速响应模式下以宽带宽工作。

我已经看到使用两个数据速率引脚来选择数据速率、但我们只能在4个采样率(78.125kSPS、 156.25kSPS、 312.50kSPS、 625.0kSPS)下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛! 根据所需的采样率、ADS1672具有不同的过采样率、数据表中发布的数字均基于20MHz 调制器时钟。 因此、78.125kSPS 速率基于20MHz/256、156.25kSPS 速率为20MHz/128等 借助12.8MHz 时钟、您可以获得所需的100kSPS 吞吐量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢你。