This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:我可以#39;t 在 ADCPro 上找到 EVM 列表 ADS1248。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADCPRO, ADS1248EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741731/ads1248-i-can-t-find-evm-list-ads1248-on-adcpro

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADCPro

你好。

我有 ADS1248EVM 和 MMB3。

我想使用 ADCPro 软件 但我在 ADCPro 上找不到 EVM 列表(ADS1248)、如下图所示。

请告诉我如何操作。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geunwoo、


    对于每个 EVM、ADCPro 需要特定器件的特定插件。

    如果您转到 ADS1248EVM-PDK 登录页面:

    www.ti.com/.../ADS1248EVM-PDK

    在"立即订购"部分下查找插件。 查找 ADS1248EVM-PDK-SW 下载。

    这可用于加载插件。 运行该软件后、ADCPro 应能够发现 ADS1248EVM。 EVM 正常工作后、将其发布回、让我知道您能够运行 EVM。


    吴约瑟