This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562:DAC8562通道

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/736092/dac8562-dac8562-channel

器件型号:DAC8562

您好!

我在我的项目中使用 DAC8562、有两个通道 DACA 通道按照输入给出的方式工作正常、但在 DACB 通道中、如果我给它5mV、它的来电压为10mV、无论我将它的来电压设置为2个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    您能否共享原理图以及通过数字接口发送到 DAC 的任何配置命令?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    您能否提供此设计的原理图、或者您是否有任何其他有关此主题的更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammed、

    再次签入以获取有关此主题的更新。

    谢谢。