This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7718:输出电压不稳定性

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/735766/dac7718-output-voltage-instability

器件型号:DAC7718

 板信息:STM8S -- DAC7718

 调试 环境:具有 ST-LINK 的 IAR 嵌入式工作平台 IDE

 Soft Logic: DAC-0每100毫秒设置为0x000、0x400、0x800、0xc00、0xfff

 :,电压 )-15V,-7.5V,0V (__LW_AT__7.5V,15V 请参阅屏幕截图- 1 μ A

  ):(__LW_AT__输出电压请参阅屏幕截图—2 μ A

  加电时使用相同的 exe 二进制文件,这两种情况都是概率性的。 基本上消除了软件问题、 初始怀疑是由电源等硬件因素引起的。

 

                                                          预期

   

                                                                       未使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jianmin:

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 您能否告诉我您的电源序列以及失调电压引脚上的电压?

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jiamin、

    您对此主题是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    再次关注此主题...