This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1226:不同模式下的分辨率

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1226, ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755232/ads1226-resolution-at-different-mode

器件型号:ADS1226
主题中讨论的其他器件: ADS1220

大家好、

ADS1226有两种模式:高分辨率模式和高速模式。 如果客户选择高速模式、分辨率不能保持在24位、对吧? 如果是、高速模式下的分辨率是多少。

非常感谢。

陈文森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    文森特


    与许多其他 Δ-Σ 类型 ADC 一样、ADS1226在速度与噪声性能之间进行折衷。 这两种模式都将报告24位数据。

    高速模式的标称运行速率为100SPS、但 RMS 噪声约为满量程的2ppm。 高分辨率模式的运行速率约为16SPS、但 RMS 噪声约为满量程的0.5ppm。 噪声性能如数据表中的图11至14所示。

    我要注意的是、ADS1226与旧器件有点不同。 较新的类似器件是 ADS1220、它具有更好的性能和额外的功能。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、您好!

    明白了、非常感谢您的快速响应。 我将更新客户信息、并告诉您客户是否有进一步的问题。

    文森特