This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ2700EVM:与 ZC706兼容

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ2700EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753553/adc12dj2700evm-compatibility-with-zc706

器件型号:ADC12DJ2700EVM

我想将 ADC12DJ2700EVM 与 ZC706结合使用。

不幸的是、我犯了一个错误、我没有发现 两个板的连接器差异。

ADC12DJ2700EVM 仅具有 FMC+连接器、 而 ZC706具有 FMC HPC 和 FMC LPC 连接器。

我 有两个问题。

1.是否可以通过拆下 ZC706连接器的外侧来连接两个电路板?

我检查了 ADC12DJ2700EVM 的引脚排列、发现  如果我仅为 JESD204B 使用8条通道、则可以进行可聚焦连接。 对吧?

2.如果可以连接两个电路板(这意味着 JESD204B 只使用8条通道)、我可以在5.4GHz 的采样率下使用它们并将采样数据传输到 ZC706电路板吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Hajun
    ADC12DJ2700EVM 应包含一个 FMC+转 FMC 适配器、但遗憾的是、套件文档中缺少相关信息。 如果您与我们共享您的地址、我们可以向您发送适配器。 我将直接向您发送 PM 以获取您的地址信息。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送了电子邮件以获取地址信息。 请检查一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Hajun
    我的同事正在努力将适配器发运给您。 我将在收到发货信息后向您发送发货信息。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。