This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7883:ADS7883数据表与开发板上的性能不匹配

Guru**** 2767515 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7883

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/737721/ads7883-mismatch-between-ads7883-datasheet-and-performance-on-a-developed-board

器件型号:ADS7883

我从电路板中的 ADS7883组件采样的 SPI 信号连接在上方。

在信号上方有一个带有数字刻度的标尺。

两个相邻节拍之间的时间为1/75MHz。 SCLK 在5个周期内扩展。 这意味着我使用的 SCLK 频率为15Mhz。

我不理解3个方面:

根据数据表、ADS7883应在每个读取周期的 SDA 输出16位上输出。

   根据数据表、2位(16位中的前2位)始终为零

   那么,为什么每个读取周期的第一个位=‘1’(如上面的采样信号中所示)?

 

2.根据数据表、最后2位(16位中的)始终为零。

   那么,为什么每个读取周期的最后2个位中的一个位(如上面的采样信号中所示)与‘0’不同?

 

3、为什么在节拍号1722上获得 SDA 信号上的短零点?

   我不明白(SDA 的)数据是如何短于 SCLK 的。

 

等待回答

此致

兹维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zvi 您好!

    您记录的波形绝对不是预期的。

    您能否使用示波器和逻辑分析仪捕获/CS、SCLK、SDO 的波形? 可能存在大量噪声或缓慢上升和下降时间、这些噪声违反了时序规格。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zvi 您好!

    您使用的 Vdd 是什么?

    在正常运行模式下、器件应在具有片选下降沿的 SDO 上输出0。 这是一个很好的指示器、用于指示结果是否处于良好的工作状态、如果 CS 下降沿的第一个零点未出现、那么您马上就知道某项操作不正常。 您的 SDO 结果看起来不一致、调试问题的最佳方法是使用直流已知输入、这样您就知道您的输出应该是什么。
    2.你的理解是正确的,最后两个位也应该为零。 从外观来看、我怀疑由于标记1712和1728之间的结束位缩短而导致出现时序错误。 可以接受第一个输出位被缩短、但后面的所有位应该是相同的长度。 从您的图像中可以看到、在整个位计时结束之前、某个器件会驱动 SDO、从而使其变得很短。
    3.您在正确的路径上,这个缩短的位很好地指示某件事情没有正常运行。

    我建议使用已知的直流输入进行调试、这样您就知道您的输出是什么、并确保器件处于正常工作模式。 我还会仔细检查您的时序、以确保时钟频率和 CS 频率正确且处于器件的工作条件内。 从您的图像中可以看到、SCLK 脉冲几乎不是等效的、尽管并未明确说明、但请确保 SCLK 高脉冲=低脉冲。 还要确保没有其他任何东西驱动您的输出线路。


    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • Vdd=5V。

    • 我的电路板中的 SCLK siganl 不是50%占空比。

               我将根据建议将 SCLK 占空比更改为50%。

    • 将直流值用作 ADS7883的输入、以确认 ADS7883的不同读数之间的一致性:我将尝试它。

    此致

    兹维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ADS7883的回复:ADS7883数据表与开发板上的性能不匹配
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    蜂槽是如何实现的? 您是否能够找到问题的根源?