This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7961:ADCPro 超时

Guru**** 2843180 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7961, ADS7961EVM-PDK, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754766/ads7961-adcpro-timeout

器件型号:ADS7961
Thread 中讨论的其他部件:、 ADCPro

您好!

我尝试将 ADS7961EVM-PDK 与 ADCPRO 配合使用。 我下载了 ADCPro 和 ADS7961插件。 当我连接 ADS7961时、消息显示为"No firmware found... Downloading -> Download failed .. reset the hardware"。 我找到了类似的帖子、并遵循了这些指示、但仍然不起作用。 我认为我已经安装了所有必需的驱动程序、但我无法使其正常工作。

是否有一个很好的分步方法来正确安装用户指南上显示的所有内容?

我使用的是 Windows 10。

最棒的

Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arash、


    为了确保、这是我可以在已签名驱动程序问题上找到的最佳帖子。 我只想知道、它与您看到和尝试的内容一致。

    e2e.ti.com/.../594593

    如果您的计算机上已经安装了 LabVIEW、下面是另一篇文章、介绍如何再次下载 ADCPro 和插件以及更新 NI-VISA 驱动程序:

    e2e.ti.com/.../711952


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我通读了这个、它与我尝试过的类似。 我首先需要安装什么 MMB0驱动程序?

    最棒的

    Arash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arash、


    一位同事向我指出了一个他认为更完整的较新帖子。 它用于不同的板、但它应该是相同的设置。

    e2e.ti.com/.../656505

    插上电源后、电路板应枚举为 NI-VISA 器件(如果未发生这种情况、您将需要 NI-VISA 驱动器)。 当您运行 ADCPro 时、它应该会下载固件。 此时、在设备管理器中、主板应断开连接并重新枚举为 USBStyx 设备。 如果不发生这种情况、则需要 libusb-win32-bin-1.2.6.0驱动程序。

    不管怎样、请通读该帖子、尝试一下、然后告诉我。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!!