This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7924:ADS7924复位时序要求

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7924, ADS8332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/755048/ads7924-ads7924-reset-timing-requirements

器件型号:ADS7924
主题中讨论的其他器件: ADS8332

您好!

我正在寻找使用 ADS7924上的外部复位引脚的复位脉冲的时序要求。 我看不到数据表中列出的这些信息。

谢谢

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon、


    我曾与一位同事进行过检查、这里的人过去曾对复位引脚进行过一些基本测试。

    RESET 引脚由下降沿触发、能够在窄至20ns 的脉冲上获得复位。 复位后、器件从复位状态退出大约需要60ns。

    但是、复位后、建议在发出命令之前等待2us。 这是基于 ADS8332数据表中具有相似复位电路的建议而实现的。


    吴约瑟