This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF82:外部基准

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754698/dac38rf82-external-reference

器件型号:DAC38RF82

大家好、团队、

DAC38RF82的 DAC 内核内置基准电压为0.9V。 可以在引脚 EXTIO 上测量基准电压。

根据数据表、该引脚为 I/O 是否可以使用外部0.9V 作为基准电压? 为了覆盖内部基准、外部基准的电流驱动要求是什么?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hans、

    要使用外部基准、您需要在第4页的寄存器地址0x0C 中将位0设置为"1"(其他配置寄存器)。 电流要求为100nA。

    此致、

    Jim