This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J4000EVM:ADC12J4000的 JESD204B 输出数据

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12J4000EVM, ADC12J4000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753595/adc12j4000evm-jesd204b-output-data-of-adc12j4000

器件型号:ADC12J4000EVM
主题中讨论的其他器件: ADC12J4000

您好!

我们的原始 FPGA (Xilinx KU060)板通过 FMC 结合了 ADC12J4000EVM。

我正在使用 FPGA 上的 ChipScope 检查从 ADC12J4000 (JESD204B)接收到的数据。

Ramp_Test_Data 似乎不正确。

我可以在 ILAS 数据上看到适当的 K_symbols、

但我无法确认 ILAS 上的 Dx.y_data 每个帧数据是否正确。

Dx.y_data 是否等于 Ramer_Test_Data?

我附加 FPGA 收发器的 rxdata 的 Chipscope 数据。

那么  、ILAS 数据是否正确?

如果没有 、请告知 ILAS 上的正确数据(位)和用户(Rams_)数据。  

 [我们的系统配置]:

ADC12J4000:LMF=8、8 (旁路、无抽取、DDR)、FS=3.2GSPS (Line_RATE =6.4Gbps)

FPGA 上的 JESD204B:GTH_收 发器(不使用 JESD204B_IP) 16位数据总线

在 ADC12J4000上运行 Ramp_Test_data

[ILAS 数据]  

我使用 GUI 将"0x55"设置为 JESD_DID (0x203)寄存器、但可以看到上面的"0xAA"。

[斜坡_测试_数据]

00、01、02、1C?、04、 1A?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    我正在查看您提供的信息。 我将在星期一的工作结束前作出更详细的答复。
    此致、
    Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 "ILAS 数据上的适当 K_symbols"、

    我将提供有关捕获的 ILAS 模式的更多详细信息。

    我在  下面附上整个 ILAS 数据、

    K 的位置似乎是 JESD204B_5.3.3.5的正确位置。

    []=Chipscope_scale

    [151]R (K28.0)、 [166]A (K28.3)、[167]R (K28.0) Q (K28.4)  

    [182]A (K28.3)、[183]R (K28.0)

    [198]A (K28.3)、[199]R (K28.0)

    [214]A (K28.3)、[215--]Ramp Test_Data

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这个问题已经解决。

    我更改了 Xilinx 的 GTH_收 发器上 RX_Lanes 的极性

    以匹配 ADC12J4000EVM 的 Rx_lane。

    ADC12J4000EVM-SCH 如下所示、

    DX_"N"<->DPX_M2C_"P"。

    DX_"P"<->DPX_M2C_"N"。

     更改后、我连接 ChipScope (ILAS 的 END_of ->Ramp)。