This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8574:器件上的电源引脚

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741077/dac8574-power-pins-on-device

器件型号:DAC8574

您好!

我对器件上的两个 Vdd 引脚有疑问。 我无法找到有关这两个引脚的任何信息。

我想知道在+3.3VDC 下运行 IOVdd 引脚时是否可以+5.0VDC 下运行 Vdd 引脚? 这是允许的吗?

谢谢、

Thierry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thierry、

    VDD 是模拟电源、IOVdd 是数字电源。 查看第3页的表、可以看到两个器件的额定电压均为2.7V 至5.5V。 IOVdd 使用3.3V 电压、Vdd 使用5V 电压应该是可以的。 逻辑电平基于 IOVdd、如电气特性表中所示。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    这就是我所想的... 只是想确认一下。

    谢谢、

    Thierry