This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7760:请求针对多个兼容 I/V 输出的 DAC 建议

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7760, DAC8775

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/741307/dac7760-request-for-dac-recommendation-for-multiple-compatible-i-v-output

器件型号:DAC7760
主题中讨论的其他器件: DAC8775

大家好、

我的客户需要至少3个通道用于 DAC 输出、并且具有兼容的电压/电流输出、例如 DAC7760。  

12位足以满足其应用需求。 您对此是否有低成本的建议?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    James、

    最接近的单芯片解决方案是 DAC8775 -尽管这是一款功能非常丰富的器件、但它并未针对成本优化进行精确调整(同时具有额外通道-这在仅请求3个通道时是非常不可避免的)。

    否则、最好选择3x DAC7760。