This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1246:具有3.3V AVDD 的 ADS1246

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1246, ADS1230, ADS1232, ADS1231, ADS1220, ADS1235, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754397/ads1246-ads1246-with-3-3v-avdd

器件型号:ADS1246
主题中讨论的其他器件: ADS1230ADS1232ADS1231ADS1220ADS1235ADS124S06

大家好、  

我计划将 AD1246与3.3V 工作电压下的负载单元配合使用。  

1.是否仍可以使用2.048V 基准电压、还是最好使用外部基准电压?

2.有效位数(ENOB)是否有影响? 根据我到目前为止的计算结果、我通过使用3.3V 而非5V 来调节动态范围、但 ENOB 是否仍然相同? 根据数据表、ENOB 仅受基准电压的影响。 但是、根据本应用手册 SBAA184、由于负载单元输入的满量程范围和动态范围存在差异、我需要更多位。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leo、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    查看器件比较表、您会发现 ADS1246没有内部基准。 遗憾的是、这意味着 ADS1246不适合于称重传感器应用、因为励磁电压应与基准电压相同。 对于 ADS1246、基准电压必须小于 AVDD-1V、因此最大基准电压为2.3V。

    我鼓励您探索产品系列中的其他一些器件:

    在成本相对较低的情况下、用于称重传感器应用的最高精度器件为:
    ADS1230 (20位)
    ADS1232 (24位)
    ADS1231 (24位)

    更高的成本和更高的速度将是:
    ADS1220
    ADS1235
    ADS124S06

    每种模式都有优缺点。 顶部组是在牺牲速度(最大80sps)的情况下实现的精度、但也非常简单(没有寄存器和引脚控制)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈、Alexander!

    看起来我需要重新思考一下我的设置、看看其他设置。 感谢您的建议。  

    Leo