This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1257:有关规格的基本问题

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740835/ads1257-basic-questions-about-specifications

器件型号:ADS1257

您好!

下面我将向您提出一些有关 ADS1257的基本问题。

Q1) INL 规格

以下是系统性能表的一部分(数据表第7页)

Q1-1)关于 INL、该值仅为"+"、没有"-"值、即+3ppm (典型值)/+10ppm (最大值)。

我假设它应该被描述为"+/-"值、也就是说、+/-3ppm (典型值)、+/-10ppm (最大值)。

你对我的想法有什么看法?

如果 INL 只有"+"值、则"增益误差"有"+"值、+/-0.005%、这似乎很奇怪。  

Q1-2)关于 INL 值、该规范定义为"校准后(增益/偏移、自)"、对吧?

这个值是来自"端点"方法、对吧?

Q1-3) INL 曲线

以下是 INL 数据、图19/page 12。

我对 INL 曲线的"形状"有疑问。

该形状 似乎显示 在"反向 S"曲线周围、而不是随机的。

您能告诉我 INL 为什么会显示类似"S"的形状?

我想、不仅 ADS1257、而且还有其他 delta-sigma A/D、在 curve...it's 上也有类似的感觉、抱歉。

Q2) ENOB、NFB

您可以使用"RMS"噪声和"峰峰值"噪声来计算 ENOB 和 NFB。

噪声、您是如何获得它们的?

您是 通过"基准测试"来测量它们、还是通过"仿真"值来测量它们?

感谢您的热情支持!!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takumi San、您好、

    我将尝试为您的以下问题提供简短的解释:

    INL

    Q1-1)正确、INL 误差是一个绝对误差、因此它可能是+/- 3ppm、与图19非常匹配。

    Q1-2)是...通常先执行偏移和增益校准、然后在传递函数的端点之间绘制一条直线。 传递函数与该直线的最大偏差为 INL 误差。

    Q1-3)这种形状的部分原因是终点 INL 计算方法、但也因为大多数 CMOS 开关都是使用 NMOS 和 PMOS 晶体管的并联组合实现的。 扫描输入电压时、信号将通过这些晶体管中的一个或两个、您会看到 INL 误差的对称"S"形、该形状取决于输入电压。

    噪声

    Q2)噪声在工作台上测量。 采集固定数量的样本或在短的固定时间(10s 或更短)内采集数据。 根据数据计算 RMS (标准差)或峰-峰值(最大-最小值)代码、并在公式1中用于计算 ENOB 或 NFB。

    希望解释清楚。 如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的克里斯-圣:

    非常感谢您的回复。

    我很理解!

    此致、