This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4300:BCM ADC 不一致

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754085/afe4300-inconsistencies-in-bcm-adc

器件型号:AFE4300

您好!

我使用带 STM 的 afe4300进行 BCM 和重量测量。 我使用的是第30页 Aafe 数据表第8.1.1节中给出的应用电路。 我将已知阻抗值代替 Rbody 并记下 ADC 值、但在读取一次之后。 一天之后、我返回并测量了相同的电阻值、但发现我针对相同的电阻值获得了非常不同的 ADC 值。 我不明白怎么会发生这种情况。 是否有一些软件明智的操作来阻止这种情况发生? 我不能依赖任何 ADC 值来获得最佳拟合方程、因为它们是如此不一致。 我们将感谢您的任何帮助。 Aafe 产品说明书的链接: www.ti.com/.../afe4300.pdf

谢谢、此致

Abhinav Nagaraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了避免任何混淆。 我将第8.1.1节中的应用电路仅用于 BCM 测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:

    在测量 Rbody 之前、您是否在每天使用两个已知的电阻器进行校准?
    如果不是、我们建议使用两个已知电阻器进行校准、并借助校准后的增益和偏移来估算 Rbody。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否应该每天都这样做? 已知电阻的 ADC 值是否会在 AFE 中的每次变化?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhinav:

    在为信号链加电时、器件的内部节点每天可能会有所不同。
    这将影响通道偏移和激励电流。
    因此、最好在每次为器件加电时进行校准。

    此致、
    Prabin