This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5807:AFE5807与 AFE5808 (A)

Guru**** 2519290 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5807, AFE5808, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740792/afe5807-afe5807-vs-afe5808-a

器件型号:AFE5807
主题中讨论的其他器件: AFE5808AFE5808A

您好!

我的客户有关于 AFE5807和 AFE5808 (A)的问题。

[问题]

请告诉我 AFE5807和 AFE5808 (A)之间的差异。

*模拟前端:相同

* ADC:不同

 * ADC SNR:AFE5808 (a)> AFE5807

 * ADC 采样率:AFE5807 > AFE5808 (A)

因此、

如果 SNR 比最大采样率更重要、则 AFE5808 (A)是合适的。

如果最大采样率比 SNR 更重要、则 AFE5807是合适的。

我的理解是否正确?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi-San、您好、

    你过得怎么样?
    感谢您为客户提供 AFE 器件帮助。
    我问了系统工程师 Xiaochen-San。
    是的、客户的理解是正确的!
    另请注意:
    AFE5808A 内部具有14位 ADC
    AFE5807内部有12位 ADC

    非常感谢!
    周末愉快!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen-San、

    我很好,谢谢。

    感谢您的确认。
    好的、我明白了。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga