This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:16位模式

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754340/ads5263-16-bits-mode

器件型号:ADS5263

您好!

我们打算仅在16位模式下使用 ads5263四路 ADC。

我们不打算使用14位模式。 设计人员已将14位输入(INxB)短接至接地。

正确吗?

此致、

Gauthier Auvray

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gauthier、
    感谢您使用 ADS5263器件。
    我们将研究您的问题、并将很快答复您。
    祝你度过美好的一天!
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gauthier、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 ADS5263器件。
    对于此问题、首先请查看 ADS5263
    TI 网站上的用户指南中的原理图。
    当您不打算使用14位模式(例如 INxB_P 和 INxB_M 输入引脚)时
    并希望将这些输入引脚接地短路。
    然后、我们建议将这些 INxB_P 和 INxB_M 引脚与连接
    每个引脚连接到一个与接地层串联的0.1uF 电容器。

    谢谢、此致、