This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8350:具有外部上拉电阻的电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754540/ads8350-vol-with-external-pull-up

器件型号:ADS8350

您好!

 

我对 ADS8350 VOL 规格有疑问。

 

现在、出于某种原因、我必须在 SDO-x 线路上添加外部上拉电阻器。

然后、我想了解可接受的上拉电阻器值范围。

 

数据表将 VOL MAX 定义为0.2 DVDD、其中条件为 I_OH = 500uA 灌电流。

假设 DVDD = 3.3V、则意味着 低于0.2 DVDD VOL 时、可接受超过6.6K Ω 的电阻。

 

另一方面、绝对最大输入电流在数据表中定义为+-10mA。

这意味着 DVDD=3.3V 时为330ohm。

 

根据这两种定义、对于 DVDD=3.3V 情况、

6.超过6.6K 欧姆                    :TI 保证 VOL=0.2DVDD。

2.从330欧 姆到6.6K 欧姆 :  用户可以使用,设备不会出现任何可靠性问题。 但不确定 VOL 值、这是用户的风险。  

3 、电阻小于330欧姆           : 超过最大绝对值时,可能会损坏并出现可靠性问题。

这是我的理解是否正确?

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    您的理解是正确的。 感谢您关注 ADS8350!