This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298R:测试信号的振幅错误

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754580/ads1298r-the-amplitude-of-test-signal-is-wrong

器件型号:ADS1298R

你(们)好  

客户使用的 ADS1298R、

TESTP_PACE_OUT1和 TESTN_PACE_OUT2连接到其 ADC、ADC 将该信号转换为数据

DSP 用于通过 SPI 通过 ADS1298R 获取此数据、但数据显示幅值为 +4mV/-7mV。

但在数据表中、信号为 +1mV/-1mV 或+2mV/-2mV。

客户想要知道什么是错误?

谢谢。

数据表第15页。