This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220安装问题

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220, ADS1220EVM, ADCPRO, ADS1120EVM, ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/753499/ads1220-ads1220-install-issue

器件型号:ADS1220
主题中讨论的其他器件:ADCProADS1120EVMADS1120

你(们)好,先生

我安装 ADS1220 EVB、按照下面描述的用户指南进行操作

我安装了 ADC pro 硬件/软件和 ADS1220EVM 软件、启动 ADS1220、但我发现用户界面与数据表不同

换言之、我无法通过 ADC 专业软件调整任何寄存器、请告知。谢谢

左图为用户指南所示、右图为 ADC PRO 捕捉图。谢谢

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    不幸的是、我看不到您的数据、那么您能否再次发布这些数据? ADS1220 ADCPro 插件不显示寄存器设置、而是根据选择的各种选项来配置器件。 使用 ADS1220EVM 和 ADCPro 之间的虚拟 COM 端口进行通信。

    插件是否通过连接到 ADS1220EVM 进行响应?

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Bob

    我已安装 ADC PRO 和 ADS1220驱动程序

    但是、在插入 EVB 时、仍然显示下图、

    请提供建议,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您能告诉我您使用的是哪个版本的 Windows 吗?  ADCPro 仅在 Win7上经过全面测试、但我已使 ADS1220EVM 在 Win10上工作。  如果您的操作系统是 Win10,则需要安装与 Win10配合使用的驱动程序版本。  最新的驱动程序可在以下位置找到:

    http://www.ti.com/lit/zip/sllc428

    如果您已多次安装 ADS1220插件、则可能已卸载虚拟 COM 端口驱动程序。  如果您已正确安装 COM 端口驱动程序、则应在设备管理器中看到、当 EVM 插入 USB 时、会向端口(COM 和 LPT)添加新的 COM 端口。  如果您看到正确的虚拟 COM 端口、则 ADCPro 未找到 EVM。  这通常是由于 EVM 与 ADS1220不同。  检查并确保 EVM 不是 ADS1120EVM。  ADS1120EVM 需要 ADS1120插件。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob B

    我使用另一台操作系统为 Win7的 PC、同时安装 ADCPro 和 ADS1220、并检查 EVB 是否为 ADS1220EVM、

    从何处下载虚拟 COM 端口驱动程序?

    当我重新插入 EVB 时、我可以在设备管理器中看到任何弹出消息、请告知

    下图是 Win 7的捕获结果,很难使用它.........

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    在 Win7上、驱动程序应作为 ADS1220EVM 插件安装的一部分进行安装。  找不到 ADS1220EVM 可能会出现问题的原因有多种。  我们过去看到的最常见问题是 EVM 不是 ADS1220EVM、而是 ADS1120EVM。  确保实际 IC 器件标记为 ADS1220。  

    第二种可能是在将 EVM 插入 PC 之前启动 ADCPro 插件。  确保在启动 ADCPro 插件之前将 EVM 插入 PC。  如果您使用从 PC 到 EVM 的扩展器电缆、这可能是一个问题、因为该电缆可能会阻止 EVM 在 USB 总线上正确枚举。  如果您当前使用的是电缆、请尝试将 EVM 直接插入 PC USB 端口。

    第三种可能是 ADS1220EVM 未正确供电。  确保看到2个绿色电源 LED 亮起、并且跳线处于 EVM 用户指南中详述的正确位置。

    尝试确定出现问题的原因的最佳方法是在 Windows 中从设备管理器检查连接。  您可以在 Win7的控制面板中找到设备管理器。  正如我在上一篇文章中所述、您应该会看到一个虚拟 COM 端口设备添加到 COM 端口设备列表中。  

    ADCPro ADS1220插件首次启动时的作用是生成所有可用 COM 端口的列表。  从端口列表中、插件将尝试一次连接一个端口、并查找 ADS1220的返回消息。  如果自动发现工作正常、插件将使用该端口并继续。  如果未收到正确的返回消息、则将尝试下一个可用端口。  当您看到显示的消息以及显示为手动连接到端口的弹出窗口时、这意味着插件无法自动连接。  因此、最好先检查 EVM 是否能够连接到 PC。  这将帮助我们了解下一步的故障排除位置。

    此致、

    Bob B