This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5263:FPGA LVDS 接口

Guru**** 2515175 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/740567/ads5263-fpga-lvds-interface

器件型号:ADS5263

您好!

我想在 LVDS/2电线/8xSerialization 模式下将四通道 ADS5263连接到 FPGA。

我想知道是否可以使用帧时钟(ADCLK)来驱动 PLL 以在 FPGA 内部生成位时钟(因此不使用 ADC 的位时钟 LCLK)。

高速时的时序闭合(80MSPS 时的 ADC)很难实现。

 由于帧时钟的生成方式与数据的生成方式相同、因此与使用位时钟 LCLK 锁存数据相比、其思路是节省时序裕量。

遗憾的是、数据表中没有关于相对于帧时钟的数据位置的时序信息...

您对此方法有何看法?

此致、

Gauthier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gauthier、
    你过得怎么样?
    感谢您使用 ADS5263器件。
    我们将调查您的疑虑、并尽快回复您。

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gauthier、
    感谢您使用 ADS5263器件。
    是的、我们还将 ADS5263输出信号 LVDS 引脚连接到 FPGA (在我们的 TSW1400 EVM 上)。
    我们不知道您将使用哪种 FPGA。
    但是、在尝试使用您的方法之前、
    需要涵盖许多内容。
    请查看 TI 的以下应用手册:
    了解高速 ADC 中的串行 LVDS 捕捉
    www.ti.com/.../sbaa205.pdf
    并查看您的 FPGA 是否也可以采用相同的方法(请参阅 TI 网站上的文件)。

    非常感谢您使用 ADS5263。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    感谢您的回答。

    我们使用的 Intel CycloneV GX (5CGXFC9E6F35C7) FPGA 似乎没有 DPA (Digitla 相位对齐电路)。

    我已经使用延迟实施了捕获方案(sbaa205.pdf 中的图4-2)、并且在采样时钟高达40MHz ( 数据速率为320Mbps)的情况下满足了时序要求。

    在较高频率下、所有临界情况下都不符合时序要求。

    我想尝试使用 ALTLVDS_RX、但使用帧时钟作为输入时钟。 由于帧时钟与数据对齐、因此这样做可以满足帧对齐(位滑动)的需求。

    谢谢、

    Gauthier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7360.TSW1400_5F00_D_5F00_SCH.pdf

    您好 Gauthier、

    感谢您的详细信息。

    ADS5263 EVM 与数据采集卡 TSW1400 EVM 一起运行

    (因为 LVDS 信号的时序至关重要。)

    它使用 Intel (以前是 Altera) EP4SGX70 FPGA 单元。

    请查看随附的 TSW1400 EVM 原理图。

    如果您想使用专为捕获 LVDS 信号而设计的 FPGA?

    请联系 FPGA 公司进行验证并确保

    FPGA 器件是否 适合您的 LVDS 信号请求。

    感谢您使用 ADS5263器件。

    此致、