This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8555:ADS8555和 ADS8556之间有何差异?

Guru**** 2521910 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8555, ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754412/ads8555-what-is-the-difference-between-ads8555-and-ads8556

器件型号:ADS8555
主题中讨论的其他器件: ADS8556

您好!

让我向您提出一个简单的问题。

ADS8555和 ADS8556之间的区别是什么?

我认为 ADS8555与 ADS8556相同、没有"部分断电"。

我的想法是正确的吗?

如果我对 ADS8555执行"部分断电"过程、 会发生什么情况?

感谢您的善意。

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi-San、


    除了 ADS8556具有局部断电模式外、这两款器件基本上是相同的。 这是论坛上出现的一个问题:

    e2e.ti.com/.../141681


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约瑟夫-圣、
    感谢您的善意!
    我应该检查更多其他帖子...
    此致、