This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:ADC32RF80交错毛刺

Guru**** 2928140 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF80, ADC32RF82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/754022/adc32rf45-adc32rf80-interleaving-spur

器件型号:ADC32RF45
主题中讨论的其他器件:ADC32RF80ADC32RF82

设计

ADC32RF80经过温度测试。

温度测试范围为-40至80度

温度变化导致的交错杂散水平差异是多少?

由于室温下的校准、不会发生交错杂散、但在温度测试期间会发生交错杂散。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    有关此信息、请参阅 ADC32RF82数据表中的图270和271。

    此致、

    Jim